平方根(倍精度)を求めます。(Floating-point Square Root (Double))
[指定形式]
[機能]
汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容の正の算術平方根を求め,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。演算は無限精度であるかのように実行し,結果を現在の丸めモードに従って丸めます。ソース・オペランドの値が−0の場合,結果は−0になります。
[詳細説明]
- | アセンブラでは,機械語命令のsqrtf.d命令が1つ生成されます。 |