ルネサス
16.2.6 同期通信機能(メールボックス) 以下に,RI850V4が同期通信機能(メールボックス)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表16−6 同期通信機能(メールボックス) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 snd_mbx,isnd_mbx メッセージの送信 タスク,非タスク rcv_mbx メッセージの受信 タスク prcv_mbx,iprcv_mbx メッセージの受信(ポーリング) タスク,非タスク trcv_mbx メッセージの受信(タイムアウト付き) タスク ref_mbx,iref_mbx メールボックス詳細情報の参照 タスク,非タスク