ルネサス
16.2.1 タスク管理機能 以下に,RI850V4がタスク管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表16−1 タスク管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 act_tsk,iact_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングする) タスク,非タスク can_act,ican_act 起動要求のキューイング解除 タスク,非タスク sta_tsk,ista_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングしない) タスク,非タスク ext_tsk タスクの終了 タスク ter_tsk タスクの強制終了 タスク chg_pri,ichg_pri タスク優先度の変更 タスク,非タスク get_pri,iget_pri タスク優先度の参照 タスク,非タスク ref_tsk,iref_tsk タスク詳細情報の参照 タスク,非タスク ref_tst,iref_tst タスク基本情報の参照 タスク,非タスク