ルネサス
get_pri iget_pri 概要 タスク優先度の参照 C言語形式 ER get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri ); ER iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID tskid; タスクのID TSK_SELF: 自タスク 数値: タスクのID O PRI *p_tskpri; 現在優先度を格納する領域へのポインタ 機能 tskidで指定されたタスクの現在優先度をp_tskpriで指定された領域に格納します。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 IDの指定が不正である - tskid<0x0 - tskid>生成されているタスクの最大ID - 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した E_CTX -25 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した E_OBJ -41 対象タスクがDORMANT状態である E_NOEXS -42 対象タスクが生成されていない
ER get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
ER iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
ID tskid;
PRI *p_tskpri;