Everything

build.Assemble.OutputAssembleListFile


アクティブ・プロジェクトのアセンブル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Assemble.OutputAssembleListFile = bool

[設定]

設定

説明

bool

アセンブル・リスト・ファイルを出力するかどうかを設定します。

True :アセンブル・リスト・ファイルを出力します。

False :アセンブル・リスト・ファイルを出力しません。

[参照]

アセンブル・リスト・ファイルを出力する場合 : True

アセンブル・リスト・ファイルを出力しない場合 : False

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのアセンブル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Assemble.OutputAssembleListFile = True
>>>print build.Assemble.OutputAssembleListFile 
True
>>>