Everything

build.Compile.OutputAssemblySourceFile


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブリ・ソース・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Compile.OutputAssemblySourceFile = bool

[設定]

設定

説明

bool

アセンブリ・ソース・ファイルを出力するかどうかを設定します。

True :アセンブル・ソース・ファイルを出力します。

False :アセンブル・ソース・ファイルを出力しません。

[参照]

アセンブル・ソース・ファイルを出力する場合 : True

アセンブル・ソース・ファイルを出力しない場合 : False

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブリ・ソース・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Compile.OutputAssemblySourceFile = True
>>>print build.Compile.OutputAssemblySourceFile
True
>>>