Everything

build.Link.SetDebugMonitorArea


アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかの設定/参照を行います。【CC-RL】

[指定形式]

build.Link.SetDebugMonitorArea = debugMonitorArea

[設定]

設定

説明

debugMonitorArea

デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかを選択します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

DebugMonitorArea.DefaultAddressRange

デバッグ・モニタ領域をデフォルトの範囲で指定します。

DebugMonitorArea.SpecifiedAddressRange

デバッグ・モニタ領域のアドレス範囲を指定します。

DebugMonitorArea.NotSet

デバッグ・モニタ領域を指定しません。

[参照]

設定されている値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Link.SetDebugMonitorArea = DebugMonitorArea.SpecifiedAddressRange
>>>print build.Link.SetDebugMonitorArea
SpecifiedAddressRange
>>>