Everything

build.Common.DataEndian


アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,データのエンディアンの設定/参照を行います。【CC-RX】

[指定形式]

build.Common.DataEndian = endianType

[設定]

設定

説明

endianType

データのエンディアンを指定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

EndianType.Big

データのバイト並びがbig endian になります。

EndianType.Little

データのバイト並びがlittle endian になります。

[参照]

設定されている値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,データのエンディアンの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Common.DataEndian = EndianType.Little
>>>print build.Common.DataEndian
Little
>>>