Everything

build.HexOutput.OutputFolder


アクティブ・プロジェクトのヘキサ出力オプションである,出力フォルダの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.HexOutput.OutputFolder = folder

[設定]

設定

説明

folder

出力フォルダのパスを文字列で設定します。

[参照]

出力フォルダのパス

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのヘキサ出力オプションである,出力フォルダの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.HexOutput.OutputFolder = "/ProjectDir/Output_Vx.xx.xx"
>>>print build.HexOutput.OutputFolder
%ProjectDir%\Output_Vx.xx.xx
>>>