Everything

build.Common.PrecisionOfDoubleType


アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,double 型,およびlong double 型の精度の設定/参照を行います。【CC-RX】

[指定形式]

build.Common.PrecisionOfDoubleType = precision

[設定]

設定

説明

precision

double型およびlong double型の精度を指定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

PrecisionOfType.Single

double型およびlong double型を単精度浮動小数点型(4バイト)として扱います。

PrecisionOfType.Double

double型およびlong double型を倍精度浮動小数点型(8バイト)として扱います。

[参照]

設定されている値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,double 型,およびlong double 型の精度の設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Common.PrecisionOfDoubleType = PrecisionOfType.Single
>>>print build.Common.PrecisionOfDoubleType
Single
>>>