Everything

build.Compile.FloatType


アクティブ・プロジェクトのアクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,浮動小数点演算方法の設定/参照を行います。【CC-RH】

[指定形式]

build.Compile.FloatType = floatType

[設定]

設定

説明

floatType

浮動小数点演算方法を指定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

FloatType.Fpu

浮動小数点演算に対して,FPUの浮動小数点演算命令を生成します。

FloatType.Auto

浮動小数点演算命令を生成します。

FloatType.Soft

浮動小数点演算に対して,ランタイム・ライブラリの呼び出し命令を生成します。

[参照]

設定されている値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのアクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,浮動小数点演算方法の設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Compile.FloatType = FloatType.Fpu
>>>print build.Compile.FloatType
Fpu
>>>