Everything

build.Compile.OutputListFile


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイル【CC-RH】【CC-RL】またはソース・リスト・ファイル【CC-RX】を出力するかどうかの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Compile.OutputListFile = bool

[設定]

設定

説明

bool

アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力するかどうかを設定します。

True :アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力します。

False :アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力しません。

[参照]

アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力する場合 : True

アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力しない場合 : False

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Compile.OutputListFile = True
>>>print build.Compile.OutputListFile
True
>>>