Everything

build.Compile.IncludePath


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Compile.IncludePath = dirlist

[設定]

設定

説明

dirlist

追加するインクルード・パスを文字列のリストで設定します。

[参照]

追加のインクルード・パスのリスト

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>incpath1 = build.Compile.IncludePath     …現在の設定を参照してインクルード・パスを追加
>>>print incpath1
['include', 'C:\project\inc']
>>>incpath1.append('include2')
>>>build.Compile.IncludePath = incpath1
>>>print build.Compile.IncludePath
['include', 'C:\project\inc', 'include2']
>>>
>>>incpath2 = ['include1', 'include2']      …複数のインクルード・パスを設定
>>>build.Compile.IncludePath = incpath2
>>>print build.Compile.IncludePath
['include1', 'include2']