Everything

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2MTU2

以下に、コード生成ツールがマルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.12      マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2 API 関数

API 関数名

機能概要

R_MTU2_Create

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_MTU2_Create_UserInit

マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_mtu2_tgimn_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu2_cj_tgimn_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu2_tcivn_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu2_cj_tcivn_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_mtu2_tciun_interrupt

アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_MTU2_Cn_Start

16ビット・タイマのカウントを開始します。

R_MTU2_Cn_Stop

16ビット・タイマのカウントを終了します。

 

 

More:

R_MTU2_Create

R_MTU2_Create_UserInit

r_mtu2_tgimn_interrupt

r_mtu2_cj_tgimn_interrupt

r_mtu2_tcivn_interrupt

r_mtu2_cj_tcivn_interrupt

r_mtu2_tciun_interrupt

R_MTU2_Cn_Start

R_MTU2_Cn_Stop

使用例