Everything

コンペア・マッチ・タイマWCMTW

以下に、コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマW用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.21      コンペア・マッチ・タイマW API 関数

API 関数名

機能概要

R_CMTWn_Create

コンペア・マッチ・タイマWを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMTWn_Start

チャネルnのカウントを開始します。

R_CMTWn_Stop

チャネルnのカウントを終了します。

R_CMTWn_Create_UserInit

コンペア・マッチ・タイマWに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmtw_cmwin_interrupt

コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_cmtw_icmin_interrupt

インプットキャプチャ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_cmtw_ocmin_interrupt

アウトプット・コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_CMTWn_Create

R_CMTWn_Start

R_CMTWn_Stop

R_CMTWn_Create_UserInit

r_cmtw_cmwin_interrupt

r_cmtw_icmin_interrupt

r_cmtw_ocmin_interrupt

使用例