CRC 演算器(CRC)
以下に、コード生成ツールがCRC 演算器用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.29 CRC 演算器用 API 関数
| 
       API 関数名  | 
    
       機能概要  | 
| 
       8 ビット CRC 演算(多項式:X8 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。  | |
| 
       16 ビット CRC 演算(多項式:X16 + X15 + X2 + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。  | |
| 
       16 ビット CRC 演算(多項式:X16 + X12 + X5 + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。  | |
| 
       32 ビット CRC 演算(多項式:X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。  | |
| 
       32 ビット CRC 演算(多項式:X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。  | |
| 
       CRC 演算を行うデータの初期値を設定します。  | |
| 
       演算結果を獲得します。  | 
R_CRC_SetCRC8