Everything

コンパレータBCMPB

以下に、コード生成ツールがコンパレータB用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.33      コンパレータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_CMPB_Create

コンパレータBを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMPB_Create_UserInit

コンパレータBに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmpb_cmpbn_interrupt

コンパレータ Bn 割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_CMPBn_Start

アナログ入力電圧の比較を開始します。

R_CMPBn_Stop

アナログ入力電圧の比較を終了します。

 

 

More:

R_CMPB_Create

R_CMPB_Create_UserInit

r_cmpb_cmpbn_interrupt

R_CMPBn_Start

R_CMPBn_Stop

使用例