Everything

8 ビットタイマ・パルス・ユニット(TMR

以下に、コード生成ツールが8 ビットタイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.18      8 ビットタイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_TMR_Create

8 ビットタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMRn_Start

チャネルnのカウントを開始します。

R_TMRn_Stop

チャネルnのカウントを終了します。

R_TMR_Create_UserInit

8 ビットタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmr_cmimn_interrupt

コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_tmr_ovin_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_TMR_Create

R_TMRn_Start

R_TMRn_Stop

R_TMR_Create_UserInit

r_tmr_cmimn_interrupt

r_tmr_ovin_interrupt

使用例