以下に、コード生成ツールがローパワータイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.35 ローパワータイマ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_LPT_Create
ローパワータイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_LPT_Create_UserInit
ローパワータイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_LPT_Start
ローパワータイマのカウントを開始します。
R_LPT_Stop
ローパワータイマのカウントを終了します。
More:
使用例