以下に、コード生成ツールがクロック発生回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.2 クロック発生回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CGC_Create
クロック発生回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CGC_Create_UserInit
クロック発生回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cgc_oscillation_stop_interrupt
発振停止検出割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_cgc_oscillation_stop_nmi_interrupt
発振停止検出 NMI の発生に伴う処理を行います。
R_CGC_Set_ClockMode
クロック・ソースを設定します。
More: