以下に、コード生成ツールがクロック周波数精度測定回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.4 クロック周波数精度測定回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CAC_Create
クロック周波数精度測定回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CAC_Create_UserInit
クロック周波数精度測定回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cac_mendf_interrupt
測定終了割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_cac_ferrf_interrupt
周波数エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_cac_ovff_interrupt
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_CAC_Start
クロック周波数の精度測定を開始します。
R_CAC_Stop
クロック周波数の精度測定を終了します。
More:
使用例