Everything

acosf


逆余弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far acosf(float x);

[戻り値]

xの逆余弦(アークコサイン)を返します。返す値はラジアン単位で,[0, π]の範囲です。

xが[-1, 1]の間にない場合,非数を返します。また,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

[詳細説明]

xの逆余弦(アークコサイン)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。