Everything

isunordered 【V1.09以降】


実引数が順序付けられていないかどうかを判定します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

int isunordered(実浮動小数点型 x, 実浮動小数点型 y); (C99)

[戻り値]

実引数が順序付けられていない場合は1を,そうでない場合は0を返します。

[詳細説明]

実引数が順序付けられていないかどうかを判定します。