Everything

islessgreater 【V1.09以降】


最初の実引数が2番目の実引数より小さい,または大きいかどうかを判定します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

int islessgreater(実浮動小数点型 x, 実浮動小数点型 y); (C99)

[戻り値]

(x)>(y) || (x)<(y)の値を返します。

[詳細説明]

最初の実引数が2番目の実引数より小さい,または大きいかどうかを判定します。