Everything

nanf 【V1.09以降】


非数を返します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far nanf(const char __far *tagp); (C99)

[戻り値]

非数を返します。

[詳細説明]

strtof("NAN(n文字列)", (char __near * __near *)NULL)と等価となります。