Everything

nanl 【V1.09以降】


非数を返します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far nanl(const char __far *tagp); (C99)

[戻り値]

非数を返します。

[詳細説明]

strtold("NAN(n文字列)", (char __near * __near *)NULL)と等価となります。