Everything

cosf


余弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far cosf(float x);

[戻り値]

xの余弦を返します。

xが非数,または±∞である場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。