Everything

copysign 【V1.09以降】


xの絶対値をもち,かつyの符号をもつ値を生成します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double __far copysign(double x, double y); (C99)

[戻り値]

xの絶対値をもち,かつyの符号をもつ値を返します。

[詳細説明]

xの絶対値をもち,かつyの符号をもつ値を生成します。