Everything

roundl 【V1.09以降】


丸め方向に従って,実引数を浮動小数点形式の整数値に丸めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far roundl(long double x); (C99)

[戻り値]

丸めた値を返します。

[詳細説明]

丸め方向に従って,実引数を浮動小数点形式の整数値に丸めます。実引数がちょうど中間にある場合は,0から遠い方向を選びます。