Everything

fminl 【V1.09以降】


2個の引数の小さい方の値を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far fminl(long double x, long double y); (C99)

[戻り値]

2個の実引数の小さい方の値を返します。一方の実引数が非数で,もう一方が非数でない場合は,非数でない方の値を返します。

 

[詳細説明]

2個の実引数の小さい方の値を求めます。