Everything

expf


指数関数を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far expf(float x);

[戻り値]

eのx乗を返します。

アンダフローが生じた場合,0,または非正規化数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

オーバフローが生じた場合,∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

eのx乗を求めます(eは自然対数の底で,約2.71828です)。