ダウンロード・ファイルの条件(debugger.Download.Propertyプロパティの引数)を作成します。
[型]
| class DownloadCondition:         FileName = ""         DownloadFileType = DownloadFileType.LoadModule         DownloadObject = True         DownloadSymbol = True         VendorType = VendorType.Auto         OutputInputCorrection = True | 
[変数]
|  |  | 
| 
FileName | 
ダウンロード・ファイルをフルパスで指定します。 | 
| 
DownloadFileType | 
ダウンロード・ファイルの種類を指定します。 
指定可能な種類を以下に示します。 | 
|  |  | 
| 
DownloadFileType.LoadModule | 
ロード・モジュール・ファイル(デフォルト) | 
| 
DownloadFileType.Hex | 
インテル拡張ヘキサ・ファイル | 
| 
DownloadFileType.SRecord | 
モトローラ・Sタイプ・ファイル | 
| 
DownloadFileType.Binary | 
バイナリ・ファイル | 
| 
DownloadObject | 
オブジェクト情報をダウンロードするかどうかを指定します。 
True		:オブジェクト情報をダウンロードする 
False		:オブジェクト情報をダウンロードしない | 
| 
DownloadSymbol | 
シンボル情報をダウンロードするかどうかを指定します。 
True		:シンボル情報をダウンロードする 
False		:シンボル情報をダウンロードしない | 
| 
VendorType | 
コンパイラ・ベンダを指定します。 
指定可能な種類を以下に示します。 | 
|  |  | 
| 
VendorType.Auto | 
デバッグ情報の出力内容から判断して,コンパイラ・ベンダを自動で指定します(デフォルト)。 | 
| 
VendorType.Ghs | 
Green Hills Software, Inc.製コンパイラを使用する場合に指定します。 | 
| 
OutputInputCorrection | 
入力補完機能用の情報を生成するかどうかを指定します。 
True		:入力補完機能用の情報を生成する 
False		:入力補完機能用の情報を生成しない | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>di = debugger.Download.Property >>>print di[0].FileName C:\project\test.abs >>>print di[0].DownloadFileType LoadModule >>>dc = DownloadCondition() >>>dc.FileName = "C:/project/test2.abs" >>>dc.DownloadFileType = DownloadFileType.LoadModule >>>di.Add(dc) >>>debugger.Download.Property = di >>> |