パフォーマンス計測情報(debugger.Performance.Get関数の戻り値)を保持します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】
[型]
| class PerformanceInfo:         Number = 0         Count = 0         Mode = PerformanceMode.MaxCount         Item = PerformanceItem.AllFetchCall         IsOverflow = False | 
[変数]
|  |  | 
| 
Number | 
パフォーマンス計測イベント番号が格納されます。 | 
| 
Count | 
カウント数が格納されます。 | 
| 
PerformanceMode | 
パフォーマンス計測を行うモードを指定します。 
指定可能なモードを以下に示します。 | 
|  |  | 
| 
PerformanceMode.PassCount | 
パス・カウント | 
| 
PerformanceMode.NewCount | 
最新カウント | 
| 
PerformanceMode.MinCount | 
最小カウント | 
| 
PerformanceMode.MaxCount | 
最大カウント | 
| 
PerformanceMode.AddCount | 
積算カウント | 
| 
PerformanceItem | 
パフォーマンス計測を行う項目を指定します。 
指定可能な項目を以下に示します。 | 
|  |  | 
| 
PerformanceItem.FlashRomDataRequest | 
Flash ROMデータリクエスト数 | 
| 
PerformanceItem.IfuFetchRequestHit | 
IFU発行命令フェッチリクエスト要求に対して命令Cacheにてノンウェイトでレスポンスした数 | 
| 
PerformanceItem.IfuFetchRequest | 
IFU発行命令フェッチリクエスト数 | 
| 
PerformanceItem.DisableInterruptCycle | 
DI/EIによる割り込み禁止時間 | 
| 
PerformanceItem.NoInterruptCycle | 
割り込み処理中ではない時間 | 
| 
PerformanceItem.ClockCycle | 
クロックサイクル数 | 
| 
PerformanceItem.ALLInstructionSyncException | 
全命令同期例外受付回数 | 
| 
PerformanceItem.AllInstructionAsyncException | 
全命令非同期例外受付回数 | 
| 
PerformanceItem.FetchFELevelInterrupt | 
FEレベル割り込み受付回数 | 
| 
PerformanceItem.FetchEILevelInterrupt | 
EIレベル割り込み受付回数 | 
| 
PerformanceItem.AllFetchBranch | 
分岐命令実行回数 | 
| 
PerformanceItem.AllFetchCall | 
全命令実行回数  | 
[詳細説明]