アクション・イベント情報(debugger.ActionEvent.Information関数の戻り値)を保持します。
[型]
| class ActionEventInfo:         Number = 0         Name = ""         Enable = True         Address = ""         Output = ""         Expression = ""         Vector = 0         Priority = 1         ActionEventType = ActionEventType.Printf | 
[変数]
|  |  | 
| 
Number | 
アクション・イベント番号が格納されます。 | 
| 
Name | 
アクション・イベント名が格納されます。 | 
| 
Enable | 
アクション・イベントが有効かどうかが格納されます。 
True		:有効 
False		:無効 | 
| 
Address | 
アクション・イベントのアドレスが格納されます。 | 
| 
Output | 
出力する際に付与する文字列が格納されます。 | 
注意 | ActionEventTypeがActionEventType.Printfの場合のみ参照してください。 | 
 | 
| 
Expression | 
変数式(文字列)が格納されます。 | 
注意 | ActionEventTypeがActionEventType.Printfの場合のみ参照してください。 | 
 | 
| 
Vector | 
割り込みベクタ番号(数値)が格納されます。 | 
注意 | ActionEventTypeがActionEventType.Interruptの場合のみ参照してください。 | 
 | 
| 
Priority | 
割り込み優先順位(数値)が格納されます。 | 
注意 | ActionEventTypeがActionEventType.Interruptの場合のみ参照してください。 | 
 | 
| 
ActionEventType | 
アクション・イベントの種類が格納されます。 | 
|  |  | 
| 
ActionEventType.Printf | 
Printfイベント | 
| 
ActionEventType.Interrupt | 
割り込みイベント | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>info = debugger.ActionEvent.Information() 1 Pythonアクションイベント0001 Enable main - sub >>>print info[0].Number 1 >>>print info[0].Name Pythonアクション・イベント0001 >>>print info[0].Enable True >>> |