IOR,SFRの情報(debugger.GetIORList関数の戻り値)を保持します。
[型]
| class IORInfo:         IORName = ""         Value = ""         Type = ""         Size = ""         Address = ""         Category = "" | 
[変数]
|  |  | 
| 
IORName | 
IOR,SFRの名前が格納されます。 | 
| 
Value | 
値が格納されます。 | 
| 
Type | 
型が格納されます。 | 
| 
Size | 
サイズが格納されます。 
サイズがバイト単位の場合はバイト数,ビット単位の場合はビット数(bits)が格納されます。 | 
| 
Address | 
アドレスが格納されます。 | 
| 
Category | 
カテゴリが格納されます。 | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>> ior = debugger.GetIORList() AD0.ADDRA 0x0000 IOR 2 0x00088040 AD0.ADDRB 0x0000 IOR 2 0x00088042 AD0.ADDRC 0x0000 IOR 2 0x00088044         : >>> print ior[0].IORName AD0.ADDRA >>> print funcinfo[0].Type IOR >>> print funcinfo[0].Address 557120 |