| >>>executeBreak = BreakCondition()              …インスタンスを生成 >>>executeBreak.Address = "main" >>>executeBreak.BreakType = BreakType.Software >>>debugger.Breakpoint.Set(executeBreak)        …ブレークポイント設定関数の引数に指定 >>> >>>dataBreak = BreakCondition()                 …インスタンスを生成 >>>dataBreak.Address = "chData" >>>dataBreak.Data = 0x10 >>>dataBreak.BreakType = BreakType.Access >>>debugger.Breakpoint.Set(dataBreak)           …ブレークポイント設定関数の引数に指定 >>> >>>executeBreak.Address = "sub + 0x10"          …ブレーク条件を再利用 >>>debugger.Breakpoint.Set(executeBreak)        …ブレークポイント設定関数の引数に指定 >>> |