| >>>def buildCompleted(sender, e): ... print "Error = {0}".format(e.Error)... print "BuildError = " + e.HasBuildError.ToString() ... print "BuildWarning = " + e.HasBuildWarning.ToString() ... print "BuildCancelled = " + e.Cancelled.ToString() ... >>>build.BuildCompleted += buildCompleted   …イベントの接続 >>>build.All(True) Error = None BuildError = False BuildWarning = False BuildCancelled = False True >>>                                 …例外が発生した場合,下記のように表示されます >>>build.All(True) Error = System.Exception:ビルド中にエラーが発生しました。(E0203001) BuildError = False BuildWarning = False BuildCancelled = False False >>> >>>                                 …ビルド・エラーが発生した場合,下記のように表示されます >>>build.All(True) Error = None BuildError = True BuildWarning = False BuildCancelled = False False >>> |