条件タイマ・イベント情報(debugger.Timer.Information関数の戻り値)を保持します。
[型]
| class TimerEventInfo:         Number = 0         Name = ""         Enable = True         StartAddress = ""         StartData = ""         StartTimerType = TimerType.Execution         EndAddress = ""         EndData = ""         EndTimerType = TimerType.Execution | 
[変数]
|  |  | 
| 
Number | 
タイマ・イベント番号が格納されます。 | 
| 
Name | 
タイマ名が格納されます。 | 
| 
Enable | 
タイマが有効かどうかが格納されます。 
True		:有効 
False		:無効 | 
| 
StartAddress | 
タイマ測定を開始するアドレスが格納されます。 | 
| 
StartData | 
タイマ測定を開始するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。 | 
| 
StartTimerType | 
タイマ測定を開始するタイマの種類が格納されます。 | 
|  |  | 
| 
TimerType.Execution | 
実行時にタイマの開始を行います。 | 
| 
TimerType.Read | 
データ・リード時にタイマの開始を行います。 | 
| 
TimerType.Write | 
データ・ライト時にタイマの開始を行います。 | 
| 
TimerType.Access | 
データ・アクセス時にタイマの開始を行います。 | 
| 
EndAddress | 
タイマ測定を終了するアドレスが格納されます。 | 
| 
EndData | 
タイマ測定を終了するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。 | 
| 
EndTimerType | 
タイマ測定を終了するタイマの種類が格納されます。 | 
|  |  | 
| 
TimerType.Execution | 
実行時にタイマの終了を行います。 | 
| 
TimerType.Read | 
データ・リード時にタイマの終了を行います。 | 
| 
TimerType.Write | 
データ・ライト時にタイマの終了を行います。 | 
| 
TimerType.Access | 
データ・アクセス時にタイマの終了を行います。 | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>info = debugger.Timer.Information() 1 Pythonタイマ0001 Enable main - sub >>>print info[0].Number 1 >>>print info[0].Name Pythonタイマ0001 >>>print info[0].Enable True >>> |