条件トレース・イベント情報(debugger.Trace.Information関数の戻り値)を保持します。
[型]
| class TraceEventInfo:         Number = 0         Name = ""         Enable = True         StartAddress = ""         StartData = ""         StartTraceType = TraceType.Execution         EndAddress = ""         EndData = ""         EndTraceType = TraceType.Execution | 
[変数]
|  |  | 
| 
Number | 
トレース・イベント番号が格納されます。 | 
| 
Name | 
トレース名が格納されます。 | 
| 
Enable | 
トレースが有効かどうかが格納されます。 
True		:有効 
False		:無効 | 
| 
StartAddress | 
トレースを開始するアドレスが格納されます。 | 
| 
StartData | 
トレースを開始するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。 | 
| 
StartTraceType | 
トレースを開始するトレースの種類が格納されます。 | 
|  |  | 
| 
TraceType.Execution | 
実行時にトレースの開始を行います。 | 
| 
TraceType.Read | 
データ・リード時にトレースの開始を行います。 | 
| 
TraceType.Write | 
データ・ライト時にトレースの開始を行います。 | 
| 
TraceType.Access | 
データ・アクセス時にトレースの開始を行います。 | 
| 
EndAddress | 
トレースを終了するアドレスが格納されます。 | 
| 
EndData | 
トレースを終了するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。 | 
| 
EndTraceType | 
トレースを終了するトレースの種類が格納されます。 | 
|  |  | 
| 
TraceType.Execution | 
実行時にトレースの終了を行います。 | 
| 
TraceType.Read | 
データ・リード時にトレースの終了を行います。 | 
| 
TraceType.Write | 
データ・ライト時にトレースの終了を行います。 | 
| 
TraceType.Access | 
データ・アクセス時にトレースの終了を行います。 | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>info = debugger.Trace.Information() 1 トレース Enable main - sub >>>print info[0].Number 1 >>>print info[0].Name トレース >>>print info[0].Enable True >>> |