ダウンロード情報(debugger.Download.Information関数の戻り値)を保持します。
[型]
| class DownloadInfo:         Number = None         Name = None         ObjectDownload = True         SymbolDownload = False | 
[変数]
|  |  | 
| 
Number | 
ダウンロード番号が格納されます。 | 
| 
Name | 
ファイル名が格納されます。 | 
| 
ObjectDownload | 
オブジェクト情報をダウンロードしているかどうかが格納されます。 
True		:オブジェクト情報をダウンロードしている 
False		:オブジェクト情報をダウンロードしていない | 
| 
SymbolDownload | 
シンボル情報をダウンロードしているかどうかが格納されます。 
True		:シンボル情報をダウンロードしている 
False		:シンボル情報をダウンロードしていない | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>info = debugger.Download.Information()    1: DefaultBuild\sample.out >>>print info[0].Number 1 >>>print info[0].Name DefaultBuild\sample.out >>>print info[0].ObjectDownload True >>>print info[0].SymbolDownload True >>> |