消費電流データの情報(debugger.CurrentConsumption.Get関数の戻り値)を保持します。【RL78/G13】【シミュレータ】
[型]
| class CurrentConsumptionInfo:         Max = 0         Average = 0         Count = 0         ModuleNames = [] | 
[変数]
|  |  | 
| 
Max | 
最大電流値(uA)が格納されます。 | 
| 
Average | 
平均電流値(uA)が格納されます。 | 
| 
Count | 
消費電流データの数が格納されます。 | 
| 
ModuleNames | 
計測した周辺モジュールがリストで格納されます。 | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>ci = debugger.CurrentConsumption.Get() Max = 120.20, Average = 30.20 >>>print ci.Max 120.20 >>>print ci.Count 3020 >>> |