ミスアライン・メモリ・アクセスを行う命令列を生成します。
[指定形式]
[詳細説明]
- | メモリ・アクセスに対して,整列されていないアドレスへのアクセスをデバイスがサポートしていると想定した,より効率的な命令列を生成します。 |
- | 本オプションを複数回指定した場合,1回指定した場合と同じ意味になります。このとき,警告を出力しません。 |
[備考]
- | 本オプションを指定する場合は,デバイスのミスアライン・メモリ・アクセス機能を有効にしてください。詳細はデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。 |