-Xround
浮動小数点定数の丸めモードを指定します。
[指定形式]
-Xround=mode
-
省略時解釈
浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます(-Xround=nearest と同じ)。
[詳細説明]
mode には以下のいずれかを指定します。これ以外のものを指定した場合はエラーとなります。
nearest 浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます。
zero 浮動小数点定数を0 の方に丸めます。
-Xfloat=soft と同時に指定した場合,本オプションは無効になり,常に浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます。