Everything

 

-approximate 【V2.02.00 以降】


浮動小数点演算を,同等の近似計算で置き換えます。

[指定形式]

-approximate

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

浮動小数点演算を,同等の近似計算で置き換えます。
この置き換えにより,コードサイズや実行速度について効率のよい演算コードを生成します。

[備考]

本オプションを指定した場合,次のように浮動小数点演算を扱い,演算結果が C 言語規格や IEEE754 の厳密な規定と異なる場合があります。

-

0.0 の符号の意味を無視します。演算により例外や精度誤差が発生しないと仮定して,代数的な性質を利用した数式の変形を行います。