-insert_dbtag_with_label 【V1.06.00以降】
dbtag命令の挿入を制御します。
[指定形式]
-insert_dbtag_with_label=file, line, label, tagid
-
省略時解釈
dbtag命令の挿入を行いません。
[詳細説明]
ソース・デバッグ情報の出力を元にして,指定した位置にローカル・ラベルとdbtag命令を挿入します。
本オプション指定時は,-gオプションも同時に有効になります。
本機能はCS+経由での使用が前提であり,ユーザは直接使用しません。