Everything

 

-Xreserve_r2


r2レジスタを予約します。

[指定形式]

-Xreserve_r2

 

-

省略時解釈

r2レジスタの予約を行わずに,コンパイラで使用します。

[詳細説明]

-

r2レジスタを予約し,コンパイラではr2レジスタを使用しないコードを生成します。

[使用例]

-

r2レジスタを予約し,コンパイラではr2レジスタを使用しないコードを生成します。

>ccrh -Xreserve_r2 -Xcommon=rh850 main.c