-Xuse_fmaf
積和演算命令を生成します。
[指定形式]
-
省略時解釈
積和演算命令を生成しません。
[詳細説明]
単精度浮動小数点積和演算に対して,積和演算命令(fmaf.s,fmsf.s,fnmaf.s,fnmsf.s)を生成します。
本オプションを指定すると,実行速度は上がりますが,演算精度が変わります。
[使用例]
単精度浮動小数点積和演算に対して,積和演算命令を生成します。
>ccrh -Xuse_fmaf -Xcommon=rh850 main.c