double型およびlong double型の精度を指定します。
[指定形式]
double型およびlong double型を倍精度浮動小数点型(8バイト)として扱う(-Xdbl_size=8と同じ)。
[詳細説明]
- | double型およびlong double型の精度を指定します。 |
- | numには以下のいずれかを指定します。これ以外のものを指定した場合はエラーとなります。 |
- | 4
double型およびlong double型を単精度浮動小数点型(4バイト)として扱う。 |
- | 8
double型およびlong double型を倍精度浮動小数点型(8バイト)として扱う。 |