-Xmulti_level
マルチコア用プログラムの生成を指定します。
[指定形式]
-Xmulti_level=level
-
省略時解釈
シングルコア用プログラムを生成します。
[詳細説明]
指定したコア用のプログラムを生成します。
levelに指定可能なものを以下に示します。 これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。
0
プログラム中の#pragma pmodule指定は無視します。
1
マルチコア用プログラムを生成します。
プログラム中の#pragma pmodule指定は有効となります。
[使用例]
>ccrh -Xmulti_level=1 -Xcommon=rh850 file1.c file2.c