Everything

 

-r4 【V1.07.00以降】


r4レジスタの扱い方を指定します。

[指定形式]

-r4=mode

 

-

省略時解釈

r4レジスタの値をプロジェクト全体で固定します。

[詳細説明]

-

r4レジスタの扱い方を指定します。

-

modeに指定可能なものを以下に示します。

これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。

fix

r4レジスタの値をプロジェクト全体で固定します。GP相対セクションを使用する場合は,本パラメータを指定してください。

none

コンパイラはr4レジスタを使用しません。

GP相対セクションについては「4.2.6.1 関数とデータのセクション割り当て」を参照してください。